This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP11237:需要与 PMP11237相同的规格、但需要使用 UCC25640X 或任何其他经改进的控制器

Guru**** 2835775 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP11237, PMP22087

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1056059/pmp11237-need-same-specifications-of-pmp11237-but-with-using-ucc25640x-or-any-other-improved-controller

器件型号:PMP11237
主题中讨论的其他器件: PMP22087

尊敬的先生:

与 PMP11237设计一样、我需要300W、25A、12V 直流(90VAC-264VAC、50Hz)、但使用其他最新控制器、如 UCC25640X。 请帮助我解决此问题、并向我发送相关的设计文件。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    请检查 PMP22087设计。

    此致、

    Sheng-Yang Yu