This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00317:仿真、硬件与放大器;系统设计工具论坛

Guru**** 2676025 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00317, FDC1004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1057666/tida-00317-simulation-hardware-system-design-tools-forum

器件型号:TIDA-00317
主题中讨论的其他器件: FDC1004

下午好!  

我们是一家在法国创建透析监测仪的公司。 我们使用液位检测器作为滴液箱、我们希望探索新的可能性。 因此、我们希望了解更多有关您的产品的信息、尤其是如果该产品能够检测到泡沫是否为空气、因为这对我们来说非常重要。  

期待很快与您聊天、

因此、  

ELISA HERRERIA -研发工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elisa、  

    具有 FDC1004的 TIDA-00317可检测液位传感器上的电容变化。 容器中的任何物质都可能对电容产生影响。 泡沫是否是在正常液位检测之外、还是在不同的应用中? 您是否可以分享有关检测泡沫与空气的需求的更多详细信息?

    谢谢、  

    Justin Beigel