This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00320:我要询问这个 b/c 的一些汇编 MFG。 公司正在询问董事会上有多少洞洞等...

Guru**** 1555290 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00320
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1057298/tida-00320-i-am-asking-this-b-c-some-of-the-assembly-mfg-companies-are-asking-about-how-many-holes-are-on-the-board-and-etc

器件型号:TIDA-00320

您好!

我不断收到以下三个问题:

  1.  电路板上有多少个孔?
  2. 电路板上有多少个器件?
  3.  板上有多少 SM 部件?

除了这个想法之外、我还试图与声誉良好的公司打交道、这些公司的周转速度很慢。 我不着急。

Seth

P.S. TIDA-00320是我在这个帖子之前做过一次的器件、但它是 PCB 制造。 仅限、不完整组装。 如何确定此特定"cape "上的孔数、以及如何确定 PCB 文件中列出的 SM 和 TH 器件数量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seth、

    信息可由 Altium 确定(PCbDoc 视图:菜单报告/板信息)

    1。  

    2. 3.

    5是第、其余111是 SM。

    希望这对您有所帮助!

    此致、

    Lars

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lars 先生、您好!

    Seth 在这里。 是针对该特定子卡的第5个和111个 SM、还是只是向我展示了一种在 Altium 中查看不同电路板的方法?

    例如,我现在不能负担得起 Altium。 我一直在使用其他开源软件、如 KiCAD。

    Seth

    P.S. 感谢您、即我不熟悉设计。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seth、  

    这是指 https://www.ti.com/tool/TIDA-00320网页文件夹中的子板

    此致、
    Lars