This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 当我仿真一个简单的电路时、它会导致网表错误。

Guru**** 2773145 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1051945/it-results-netlisting-errors-when-i-simulate-a-simple-circuit

当我仿真一个简单的电路时、它会导致网表错误。 我觉得电路没有问题。 仿真步骤是正确的。

请帮我解决问题、谢谢。

PSpice for TI 版本:2021.1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yaqian、

    请 按照以下步骤创建并共享您的项目存档:

    e2e.ti.com/.../faq-pspice-for-ti-how-do-i-share-pspice-for-ti-projects

    谢谢、
    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../opa2743_2D00_2021_2D00_11_2D00_10T01_2D00_19.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yaqian、

    我对以下内容进行仿真没有任何问题:

    请关闭 PSpice for TI 并重命名以下文件夹、然后再次运行 PSpice for TI 以查看其是否有用。

    C:\CDS_SPB_HOME\cdssetup\OrCAD_CaptureTIPSpice_Install

    C:\CDS_SPB_HOME\cdssetup\OrCAD_PSpiceTIPSpice_Install

    谢谢、
    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不管用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yaqian、

    请尝试以下操作:

    1.关闭适用于 TI 应用的 PSpice

    2.单击开始>键入"regedit"。 这将打开注册表编辑器。

    3.删除项:HKEY_CURRENT_USER\Software\Orcad\CaptureTIPSpice_Install,右键单击并删除

    4.重新打开 PSpice for TI 应用并进行检查

    谢谢、
    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仍然存在此问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yaqian、

    请确保您的项目位于您具有写入权限的文件夹中。

    请检查您的文件是否为“PSpice.ini" in C:\CDS_SPB_HOME\cdssetup\OrCAD_PSpiceTIPSpice_Install\17.4.0”。

    另请检查 您是否在 C:\Cadences\PSpiceTI\tools\pspice\library 中有文件"devparam.txt"。

    谢谢、
    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这两个文件位于正确的位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yaqian、

    您的第一个屏幕截图不是我要求的位置。 我要求 使用 C:\Cadences\PSpiceTI\tools\pspice\library、但您显示 的是 C:\Cadences\SPB_17.2\tools\pspice\library。 请检查 C:\Cadences\PSpiceTI\tools\pspice\library。

    此外、请提供完整的错误消息。 屏幕截图仅显示其中的一部分:

    谢谢、
    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    C:\cadence 没有 PSpice 文件夹。

    下面是整个会话日志。

    INFO (ORCAP-2191):创建 PSpice Netlist
    信息(ORNET-1041):写入 PSpice Flat Netlist C:\yaqian\PSpice\Impeds-PSpiceFiles\SCHEMATIC1\SCHEMATIC1.net
    INFO (ORNET-1169):无法打开属性映射文件:devparam.txt。 要解决此问题,请确保 PSpice.ini 位于正确的位置。 然后检查仿真设置中的库路径 /tools/pspice/library 路径,然后再次创建网表。
    INFO (ORNET-1162):无法创建设计属性文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yaqian、

    您的 PSpice for TI 安装在哪里?

    谢谢、
    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    C 盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yaqian、

    问题是、虽然您第一次屏幕截图清楚地表明您使用的是 PSpice for TI、但最新屏幕截图显示它未安装在典型文件夹中。 我需要知道它的安装位置、以便查找错误消息所抱怨的文件。

    请通过检查用于启动 PSpice for TI 的快捷方式的属性来标识安装目录。 我正在寻找蓝色(目标)文本、如下所示:

    谢谢、
    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yaqian、

    谢谢。 请检查 文件"devparam.txt"是否位于 C:\Users\yding\PSpice TI\tools\pspice\library 中。

    您也可以尝试删除 C:\CDS_SPB_HOME\cdssetup\OrCAD_PSpiceTIPSpice_Install\17.4.0\PSpice.ini,以查看它是否起作用。

    谢谢、
    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Devparam.txt 文件位于 C:\Users\yding\PSpice TI\tools\pspice\library 中。

    删除 PSpice.ini 有效!

    非常感谢!