This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP20637:UCD3138源代码

Guru**** 2998010 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD3138, LMG1205, PMP20978

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1050264/pmp20637-ucd3138-source-code

器件型号:PMP20637
主题中讨论的其他器件:LMG1205、 UCD3138、 PMP20978、 PMP22519

尊敬的先生:

最近、Murata 计划与 TI UCD3138、 LMG1205一起开发一个新项目  、客户希望首先研究我们的 PMP20637参考设计。

 您能否与我共享 PMP20637的源代码?

美好的一天!

此致、

插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    插孔、

    请在以下链接中找到 PMP20637/PMP20978的代码:

    https://txn.box.com/s/ppu5i10iodav8e4ef5vp0pp3k4p14olr

    此致、

    Sheng-Yang Yu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sheng-Yang、

    Murata 认为我们的 PMP22519更接近他们的设计、 您也会与我分享 UCD3138源代码吗?

    美好的一天!

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sheng-yang、

    您能否与我共享 PMP20978的 UCD3138源代码?

    此致

    Ajit