This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00915:为 SMT 组装选择&放大器;放置文件

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00915, TIDA-00320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1050182/tida-00915-pick-place-file-for-smt-assembly

器件型号:TIDA-00915
主题中讨论的其他器件: TIDA-00320

在哪里可以找到 TIDA-00915参考设计 SMT 组装的拾放文件? 如果没有此类文件,如何生成这些文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我现在想获取 TIDA-00320的拾放文件。 他们有我正尝试制作的非版本附加子卡的照片。

    总之、希望您能找到答案。 这样、我也可以尝试解决它!

    Seth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您关注 TIDA-00915。 您可以从 TIDA-00915 Altium 设计包中创建拾取和放置文件。  

    请在 以下 TI.com 上找到下载 TIDA-00915 Altium CAD 项目文件的链接。

    Altium 设计包: CAD/CAE 符号- TIDA-00915  ->https://www.ti.com/lit/zip/tidrqu7   (文件名: TIDRQU7A.ZIP)

    此 ZIP 文件是使用 Altium Designer 的整个 Altium CAD 项目。 请注意、Altium Designer 不是 Tea Instruments 提供的工具。

    有关如何使用 Altium Design 创建拾取和放置文件的支持信息、请参阅 Altium Designer。 例如、请参阅: 
    拾放设置| Altium Designer 21用户手册。

    如果您有任何疑问、请告诉我。  

    谢谢你。  

    此致、
    Martin Staebler
    应用工程师