This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSpice-for TI:无法加载 DLL 和#39;cdsVbl.dll 和#39;

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1055080/pspice-for-ti-unable-to-load-dll-cdsvbl-dll

器件型号:PSpice for TI

大家好、团队、

我的客户在安装 PSPICE for TI 时遇到问题。 已以管理员身份明确尝试安装,并出现相同的故障。

错误日志再次显示 cdsVbl.dll 未找到问题。
2021年11月10:07:41 18日:例外详情是:无法加载 DLL 'cdsVbl.dll:找不到指定的过程。 (HRESULT 例外:0x8007007F)
提前感谢您。
此致、
Renan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    请告诉我客户正在使用什么操作系统吗?

    谢谢、

    Jackie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jackie、

    我的客户正在使用 Windows 7 Pro。

    此致、
    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    仅建议将 PSpice for TI 用于 Windows 10。 如果可能、我们建议客户升级到 Windows 10。

    谢谢、

    Jackie