This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00641:此参考设计中使用的固件是否可用?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8824, DRV8428, DRV8848

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1052716/tida-00641-is-the-firmware-used-in-this-reference-design-available

器件型号:TIDA-00641
主题中讨论的其他器件:DRV8824DRV8428DRV8848

如果新设计可用、我想将该固件用作起点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Don、

    这个线程似乎被路由回我们。 我将与开发此参考设计的 TI 团队联系、询问他们是否可以与您共享固件。 我将在本周结束前回复您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Don、

    我试图找到负责此参考设计的团队、但没有运气。 我将继续查看、并在我执行此操作后向您提供更新。 为了使此线程不打开太长时间、我将暂时关闭它、并在我听到可以提供固件文件的相应联系人后回复。 我将在2-3个工作日内向您提供更新。 如果您在三天内没有收到我的回复、请写一封回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Don、

    我也找不到这些文件、但自从此参考设计以来、我们已经取得了很大的发展、现在在多个集成器件中包含1/256微步进。  

    我不确定您的步进电流需求、但请查看 DRV8824/26/28作为要考虑的选项。  如果您的电流需求与 DRV8848类似、DRV8428可能是最佳选择。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢对此的帮助。  

    我很乐意使用您建议的芯片、遗憾的是它们不可用、而且交货周期很长。  

    因此、我使用 的是 DRV8428P。 它使用与旧版 DRV8848类似的 PWM 驱动方案。 我需要至少1/64步进、任何提供的内容都不会很快提供。  

    我曾希望该固件能让我在 DRV8428P 设计上稍微起步一点、但我非常了解它需要做什么。

    感谢你的帮助。

    Don