This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010054:TIDA-010054

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1055336/tida-010054-tida-010054

器件型号:TIDA-010054

您好!

我的应用在初级输入端包括一个400V DC、在次级输出端包括一个48V DC? 您建议在这两个端子处放置什么电容值的电容器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您可以采用公式 C=IPEAK_d*TS/delta_V 进行快速计算,需要为负载或线路调节添加一些裕度  

    IPEAK 是初级侧或次级侧的峰值电流。  

    D 是最大相移。

    TS 是开关周期   

    Δ V 是直流输出或输入所允许的最大纹波

    如果 PRIM 输入为 PFC 输出、PRIM 电容器选择也可能取决于 PFC 输出。  

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢主席先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气。