This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP10091

Guru**** 2885180 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP10091, PMP10090

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1055527/pmp10091

器件型号:PMP10091
主题中讨论的其他器件: PMP10090

您好!

您能否分享一下、将 PMP10091参考设计的输出增加到+/-24V? 这意味着我们需要+24V@300mA 和-24V@300mA 输出的双路升压 ? 需要更改哪些组件?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的系统中是否具有相同的输入电压范围(5V +/- 0.5V)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入电压为12伏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SIR:对于12V 输入、您可能会看到 PMP10090、这是一种具有双输出的反相降压/升压转换器;
    控制器具有集成开关、设计工作量更少、适用于12V 输入和24V 输出;
    电流为300mA 时、您将在最大效率范围内工作
    并且该拓扑的线路/负载调节要好得多。
    R1至118k 会产生+/-24V 输出电压。
    输出电容器替换为50V MLCC。
    半导体的电压应力为 Vin + Vout、此处为36V、因此肖特基可能为60V 以获得更好的裕度。
    取决于产品和降额指南...
    此致、Bernd。