This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-020031:TIDA-020031

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1055720/tida-020031-tida-020031

器件型号:TIDA-020031

您好!

我们正在设计3.3kW 的车载充电器。 对于直流/直流设计、我们参考 TIDA020031。

此设计适用于12V 直流、我们需要将其更改为40V 直流至60V 直流。 请告诉我需要更改组件的等级。

请共享相同的测试报告、如果有任何其他相关文档可帮助我们进行设计。

期待您的慷慨支持。

谢谢、此致、

Vikas Dwivedi