This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010062:如何在 CCS 上更改该参考设计的器件(MCU)选项

Guru**** 2803255 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280041, TIDA-010062, TMS320F280049

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1055396/tida-010062-how-to-change-the-device-mcu-option-on-ccs-for-the-reference-design

器件型号:TIDA-010062
主题中讨论的其他器件:TMS320F280041TMS320F280049

您好!

我正在构建 LLC 谐振转换器、并在 TI 上找到了适合它的参考设计、设计是 TIDA-010062。 此设计使用 TMS320F280049、但在产品标题下的产品主页中有合适的 TI 产品、我可以看到4个不同的 MCU 系列。 我在其中选择了 TMS320F280041。 当我尝试在 CCS 上访问参考设计的代码时、我无法在"变体和内核"部分更改器件(已锁定、我已附加 ss)。 是否有任何方法可以在此屏幕上更改 MCU? 因为我计划在 TMS320F280041上使用此代码。 按照我使用其他一些参考设计的方式、这是我第一次无法更改该页面上的 MCU。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,我已经尝试了修改(280049->280041)。 它可以"应用并关闭"。  

    您是否遇到任何异常情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新-

    我们在该屏幕上找到了如何选择 TMS320F280041、但我们仍然遇到了这个问题。 我已附加了这些

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们进行了更改、但仍然无法将其用于280041、我附加了另一个 ss

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    固件大小(映像)似乎大于280041闪存/RAM 大小。 请使用280049评估代码。