This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP10091:PMP10091

Guru**** 2886930 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP10091

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1055526/pmp10091-pmp10091

器件型号:PMP10091

您好!

是否可以分享以将 PMP10091参考设计的输出增加到+/-20V? 这意味着我们需要+20V@300mA 和-20V@300mA 输出的双路升压 ? 需要更改哪些组件?

谢谢、

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    我检查了热像、热应力较低、因此在热性能和功耗方面还有一些余量。
    占空比不符合最大值 占空比限制也很好。
    FET 的额定电压为25V、工作正常、但裕度更小-与25V 额定输出电容器类似。
    整流器的额定电压为30V、没关系。
    如果您在 FET 和电容器上需要更多裕度、请转到30V FET 和50V MLCC。

    因此、当您将反馈分压器更改为 Vout 20V、R5=54k9时、该设计将起作用、
    如果无法达到最大输出功率、只需稍微降低电流感应电阻器 R11。
    (也取决于布局、ISNS 上的过冲)。

    此致、Bernd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Bernd 的支持。 我们将修改并测试。