This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01606:关于将 Y 电容器从逆变器的 PGND 接地以降低噪声

Guru**** 674950 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1054937/tida-01606-regarding-using-y-capacitor-from-pgnd-of-inverter-to-earth-ground-to-reduce-noise

器件型号:TIDA-01606

尊敬的 TI 团队:

早上好。

在这里、我将分享一个 TI 论坛讨论链接、其中通过 Y 电容器讨论了降噪方法、请查看以下链接

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/809600/tida-01606-voltage-sensing

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/954379/tida-01494-ripple-noise-power-limitation/3527946#3527946

通过 Y 电容器将逆变器的 PGND 连接到接地端是否安全?

请检查上述链接、并告知我们添加 Y 电容器以降低噪声的安全性和可行性。

谢谢、

口径

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的所有人:

    我们无法保证安全功能。 通常、作为反馈、在实际设计的安全分析过程中必须考虑许多特性:

    • 转换器接地;
    • 转换器的行为(共模噪声);
    • 电网接地;
    • 电力电子器件如何包含在一个盒子中;
    • 等等

    通常、引入电容器是控制共模电流路径的常用技术。 这将使您能够减少流入电网的共模电流。

    通常情况下、由于具有安全特性、Cy 电容器与 Cx 电容器相对应。 CY 电容器是一个在断开时断开的电容器。

    此致

    Riccardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Riccardo:

    下午好。

    感谢您的建议和回复。

    谢谢、

    Girish K

    口径