请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-01606 尊敬的 TI 团队:
早上好。
在这里、我将分享一个 TI 论坛讨论链接、其中通过 Y 电容器讨论了降噪方法、请查看以下链接
通过 Y 电容器将逆变器的 PGND 连接到接地端是否安全?
请检查上述链接、并告知我们添加 Y 电容器以降低噪声的安全性和可行性。
谢谢、
口径
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI 团队:
早上好。
在这里、我将分享一个 TI 论坛讨论链接、其中通过 Y 电容器讨论了降噪方法、请查看以下链接
通过 Y 电容器将逆变器的 PGND 连接到接地端是否安全?
请检查上述链接、并告知我们添加 Y 电容器以降低噪声的安全性和可行性。
谢谢、
口径
尊敬的所有人:
我们无法保证安全功能。 通常、作为反馈、在实际设计的安全分析过程中必须考虑许多特性:
通常、引入电容器是控制共模电流路径的常用技术。 这将使您能够减少流入电网的共模电流。
通常情况下、由于具有安全特性、Cy 电容器与 Cx 电容器相对应。 CY 电容器是一个在断开时断开的电容器。
此致
Riccardo