This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3601 PSPICE 模型输出错误?

Guru**** 2930750 points

Other Parts Discussed in Thread: PSPICE-FOR-TI, TLV3601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1054821/tlv3601-pspice-model-output-error

主题中讨论的其他器件:PSpice for TITLV3601

大家好、我知道 TI 不会直接回答有关 LTSPICE 中的模型操作的问题。 我正在等待我的 IT 办公室批准安装 PSPICE-FOR-TI... 与此同时、我将在 LTSPICE 中进行一些仿真。 我从'tlv3601.lib'创建了 TLV3601模型、但输出未按预期运行。 我使用2.4VDC 电源供电... 在输入条件下、我预计会看到0至2.4VDC 的输出脉冲、但输出处于 VCC/2偏置状态、脉冲振幅为毫伏(请参阅随附的图像)。  

以下注释出现在.lib 文件的开头:

*输入条件不正确:如果出现错误情况、例如
*电源电压不正确或超出输入电压范围时、输出将转至
*电源电压的一半。 实际器件将不会这样做。

我认为这可能与我看到的错误结果有关? 输出在预期的时间进行开关、但幅度不正确、这一事实让我相信它能够正常工作。 尽管存在此问题。 我的输入处于数据表中指定的范围内。 是否有人知道这实际上是否是模型代码的问题? 这可以解决吗?

提前感谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您的提问。 您的输入条件是什么? 如果我错了、请纠正我的问题、但您的输入电压(绿色)看起来是3V、高于指定的输入范围最大限制(VCC 为2.4V + 0.3V)。  

    您能否显示原理图的屏幕截图?  

    谢谢、

    CHI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chi、

    非常感谢您的回复。 输入电压(绿色)不是 COMP 的输入。 随附了该部分电路的快照。 两个输入(VSAW 和 V_ERR) 均限制为0 - 2.4VDC。 我还附上了波形的特写。 正如您所看到的,输出(Vpwm)在应该....时进行切换 但它在 Vcc/2上偏置、并且脉冲的振幅非常小。 它应在 VCC (2.4V)和 GND 之间切换。 我认为模型中存在与上述说明相关的错误...?

    再次感谢!

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您向我发送波形和原理图。 我可以看到您的意思。 当您超出输入范围或电源电压范围限制时、输出通常会变为中间电源。 但在本例中、我看不到您。 当您断开比较器电路与其余电路的连接时、您是否仍然看到此问题? 即、断开 PWM 输出并查看发生的情况。  您似乎正在将 PWM 输出拉至正弦波电池、这可能会导致问题。  我已经在 TINA 中复制了您的比较器电路(请参阅下图)、并且我没有看到模型存在任何问题。 输出能够在2.4和 GND 之间切换。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Chi 这看起来与我使用的电路相同。 LTSpice 是否会错误地解释模型代码、这可能是一个问题?  模型开头有一条注释、表明这种中量程行为只是模型的伪影、并不是硬件的一部分。 我想知道该段是否被注释掉了、它是否会在名义上运行、但我不确定代码的那一部分在哪里。 我可能会尝试一些实验,但如果你有任何想法,请告诉我。。 同样、非常感谢大家确认该模型在 TINA 中按预期工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、John、

    这是可能的、因为 PSpice 和 LTspice 程序之间可能存在一些差异、这可能会导致模型在 LTspice 上无法正常工作。 我们的模型实际上主要是针对 TINA 和 PSpice 而设计的。 正确的做法是、我们包括了中间电源误差条件、这样用户就知道他们的工作超出了输入或电源限制(但实际器件当然不会这样做)。 此条件包含在 output_stagesubckt 中。  

     您是否愿意在获得 TI PSpice 批准的同时尝试使用 TINA?  https://www.ti.com/tool/TINA-TI

    -Chi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chi、

    我想、最终我们将转到 PSPICE、但我会遇到与我现在面临的 PSPICE-FOR-TI 相同的延迟、因此我一直在使用 LTSpice。 同时、我查看了模型代码、进度有点小、但还没有解决问题。

    我更改了以下代码行:

    EVMID VMID 0值={(V (VDD)+ V (VSS))/2 }

    为此:

    EVMID VMID 0值={V (VSS)}

    这样就消除了 VCC/2偏置、所以现在输出返回到零.... 但并未更改输出脉冲的振幅。 如附件中所示... 振幅为~40mV、而不是2.4V。 有什么想法、为什么会发生这种情况? 是否有禁用的输出缓冲器或可能限制输出电压的器件? 我尝试将输出阻抗增加几个数量级、但这没有帮助。 我注意到代码中有关断引用、即使该器件没有关断引脚。

    注... 我对 SPICE 代码几乎一无所知、因此我只是想感受一下自己的习惯。。。。)

    再次感谢大家的帮助。

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我已经对模型进行了更改、该模型基本上消除了这个中间电源条件。 我已经在 TINA 和 PSpice 中进行了测试、它可以正常工作。 尝试一下这个、让我知道它是否适合您。 希望一切顺利! 请参见随附的。

    e2e.ti.com/.../TLV3601.LIB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Chi 必须与 LTSpice 和 TI 工具不兼容。 我已附上一些图、说明了 LTPSpice 中的输出情况。 第2幅图像是第1幅图像的一个部分的特写。 我不确定这是否有助于缩小可能出现的问题。 我将介绍您所做的编辑。

    再次感谢您与我合作...

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为有两个不同的问题... (1)中标度偏移和(2)输出仅变化40mV。 我认为我们可以解决第一个问题,但不确定代码中是否有任何内容表明导致第二个问题的原因 请告诉我、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、John、这肯定令人沮丧。 正如我提到过的、我们不支持 LTSpice、因此很难知道问题是什么。 我建议与 ADI 合作、同时请他们帮助解决此问题。 希望它能很快为您批准 PSpice for TI。

    只需确认一下、当您将比较器与电路的其余部分隔离时、您仍然会看到此问题、对吗? 只是想确保您没有连接到输出端的电池。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chi、

    是的、即使断开了 COMP 输出、问题仍然存在。 非常感谢您的帮助、希望我可以很快安装 PSPICE。

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我现在将关闭此主题、但如果您的问题在 PSPICE 中仍然存在、请创建新主题。

    此致、

    Joe

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”提供,“不含任何瑕疵”,并受 TI 重要声明(www.ti.com/.../important-notice.shtml)的约束。