This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00951:咨询

Guru**** 2931130 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, TMS320F28033, TIDM-BIDIR-400-12

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1054370/tida-00951-inquiry

器件型号:TIDA-00951
主题中讨论的其他器件: TMS320F28379DTMS320F28033TIDM-BIDIR-400-12

大家好、团队、

我的客户正在复制升压转换器 TIDA-00951参考模型、我们正在使用我们请求的开源固件。

由于 TMS320F28033数字控制器的某些外设组件不再制造、它们打算改用 TMS320F28379D 控制器。 它们的问题是固件库、我们没有为 TMS320F28379D 微控制器构建这些库。

您能为我们提供与我们的控制器兼容的固件吗? 或者、您能否让我们更轻松地更新 TIDA 固件以与 TMS320F28379D 微控制器配合使用?

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Renan

    我建议您访问 https://www.ti.com/tool/TIDM-BIDIR-400-12

    该固件与 TIDA-00951类似。 并且可以移植到其他 MCU

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Desheng、您好!

    我的客户 已经安装了 TIDA 00961 PCB。 由于 TIDA00951和 TIDM-BIDIR-400-12之间的电路拓扑差异、他们发现很难使用 TIDM-BIDIR-400-12固件。

    他们将尝试导出到我们的微控制器 TIDA 00952固件。
    我们希望能提供任何建议。

    此致、

    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    将 TIDA-00951固件从 F28033移植到 F28379并非易事、需要熟悉 F28379和 F28033的人员。  我建议您启动另一个线程并将其与 F28379产品链接、它们可能会为您提供帮助。

    此外、请在以下说明中使用正确的设计编号、TIDA-00961是一种不同的设计。 我假设您一直在谈论 TIDA-00951。