This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01495:产品详细信息?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01495

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1054228/tida-01495-product-details

器件型号:TIDA-01495

大家好、

我们正在与 TIDA-01495合作、我们需要您为以下器件提供支持、您能提供有关这些器件的详细信息吗?

您可以共享数据表吗?

提前感谢

此致

Furkan Sefiloglu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我需要一段时间来研究这个问题。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Furkan

    我已经在我们的内部系统中查看了此设计的所有信息。

    但设计人员 甚至 没有提供任何详细信息、包括其 L1 L6和 L7的供应商。 我认为您需要独立设计它们。 对于其余的产品、您 可能 会从其制造商处获得这些产品。