This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010054:TIDA-010054

Guru**** 2008950 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1054102/tida-010054-tida-010054

器件型号:TIDA-010054

您好!

在 DAB 转换器的设计指南中、初级侧和次级侧都感应到三个不同的电流信号、即 I_hv、IT_Tank、I_LV、 ip_tank 和 i_ctl。 您能否解释一下为什么在 DAB 电路的不同端子上感测到电流、以及它们在控制算法中的用途是什么?

谢谢、此致、

乌帕萨纳萨马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的提问。  I_LV 用于控制环路输出电流调节(电池充电模式-电源正向); I_hv 用于电池放电模式-反向电源方向输出电流调节。  IP_Tank 旨在通过额外 的 SW 控制环路实现磁通平衡、以替换直流阻断电容器(这是一个选项、但尚未实现 。 在当前的 SDK SW 中、IP_Tank 用于保护油箱电流。)  IT_Tank 与 IP_Tank 具有相同的用途、但用于反向功率流。  I_ctl 是用于感测秒回路后整流电流的附加功能、具有更好的环路带宽、但负载调节响应较差。  目前还没有使用它。    

    希望这对您来说很清楚。  

    此致

    Lei