This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP40766:CC 环路控制器存在疑问

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1052972/pmp40766-doubt-in-cc-loop-controller

器件型号:PMP40766

尊敬的先生:

我们设计了规格为69.2V、4A (72.8V OVP)的充电器

当我连接14欧姆、17.5欧姆、28欧姆的负载电阻时,输出电压会< 43V (输出电压低于该电压,充电电流为 CC/10) 当充电电流为0.4A 并且 CC 环路控制器(2.67)的输出低于 CV 环路控制器(9.6V)的预期输出时 。 但是、当我连接初始电压(53V)为电池端子时、充电电流为3.5A 而不是4A、CC 和 CV 环路控制器的输出变为高电平(9.6V)、我还将 Iref 设置为1V、但 IOUT_FB 位于 TL103的反相端子(6)输出为0.911V 而不是1V (当 CC=0.4A Iref=0.1V= IOUT_FB 时)。

(1)连接蓄电池负载时、为什么基准不符合反馈值?

(2)由于 CC 控制器输出较高、因此必须达到4A 才能满足 Iref=IOUT_FB 要求、是否可能有任何参数限制 CC 电流达到4A?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arun:

    让我们逐个解决问题、那么更改 R1即可解决 OVP 问题? 您是否在设计工具中输入了功率级参数、以查看这些值是否与 VCR、ISNS、LL 设置正确? 然后、我们来讨论这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    即使在对 R1进行查寻之后也没有 SIR、这对输出电压没有影响。一旦我更改 R3 R4和 C4、输出电压振荡范围将变为57.2-67.2。 由于输出电压未达到 OVP 点,转换器开关的大容量引脚电压必须保持在大于3和小于4的位置,但在这种情况下,大容量引脚电压也从2-3伏变化。

     通过选择 R1 =4.5k、我们可以确保 BMTH 和 BMTL 之间的比率为0.6。在无负载情况下、我们是否可能因此在输出中获得振荡、因为 FB 复本在这些阈值上限和下限之间振荡、以在无负载时保持稳定性 /轻负载??

    是的、先生、我从设计工具中获取了参数值。

    此致  

    Arun  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当控制环路限制在1/10cc 时、LLC 将在突发模式下工作、因此平均电流将低于1/10cc。

    当您使用53V 电池进行测试时、充电电流为3.5A、接近于0.911V 基准电压、那么您碰巧将基准电压更改为0.937V 的 R43短路了吗? 我看不到任何其他东西可以使 IREF 保持1V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有 SIR,我已经检查了 I REF 输出为1.002V,而 I OUT_FB 输出为0.911V。但 CC =0.4A 时情况并非如此。在这种情况下,两者都输出为0.1V  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arun、您好、是的、我在1/10cc 上看到反馈正确。

    当 IREF 为1V 且 Iout_FB 仅为0.911V 时(您是否测量 U3的引脚1? )、我不能想到任何原因、D8和 D9是否可能反向? 或者、您可以调节大小更小或更大的 R17以查看任何变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    我附上了的数字

    (1) VDS、较低 MOSFET 的 Vgs 和次级二极管的阳极至阴极电压。

    (2)无负载时较低 MOSFET 的 Vgs。

    在 LLC 转换器运行的正常条件下 ,开关的占空比约为50%,但从 Vgs 图中可以看出,我们在 Vgs 上得到随机脉冲。此外,次级二极管上的电压也有振荡。 在本例中、我 的 CC 控制器的 Iref=I_FB=1V。

    这种类型的转换器行为的可能原因是什么。

    在这种情况下,输出电压为53.3伏。

    CC = 3.6A 时 VDS 下限 MOSFET

    当 CC=3.6A 时、较低 MOSFET 的 VGS

    当 CC=3.6A 时、次级二极管的阳极至阴极电压  

    无负载时较低 MOSFET 的 VGS  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 CC 模式下运行不稳定、您应该调整 CC 环路的补偿。 您是否尝试降低 R17并测量输出电流?