This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01457:在环境温度为85°C、电压为12v->-2.5V 时降额

Guru**** 2394295 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82130, TIDA-01457

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1052564/tida-01457-derating-at-85degc-ambient-for-12v---2-5v

器件型号:TIDA-01457
主题中讨论的其他器件:TPS82130

大家好、  

在 tps82130的数据表中、热降额曲线适用于3.3、1.8、1.0等常见输出电压。

但是、我的客户很想知道这些值、如果芯片用作逆变器、例如12 Vin、-2.5V out?  

在 TIDA-01457之后、在+85摄氏度环境温度下、它们应该期待什么样的热降额?

谢谢、期待您的回应。  

此致、  

奥比那。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Obinna:

    请参阅 TIDA-01457第2.3.3.1节和图8/9。 该部分已经介绍了如何计算反相拓扑的热降额。

    希望这对您有所帮助、

    谢谢、

    Nancy