This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01063:TIDA-01063

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01063

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1052140/tida-01063-tida-01063

器件型号:TIDA-01063

大家好、我在专门设计智能电网器件的企业工作。 目前、我正在开发基于 TIDA-01063的产品、但我观察到失真的输出信号和20%的误差。 我想知道我们自己的 TIDA-01063是否工作正常、以及 TI 制造的水评估板如何检查适当的信号。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fransergio、

    您能否分享您为电路板获取的波形? 您是否知道是否对您的设计进行了可能会导致这种情况的修改? 我也可以查看您的设计、看看我是否发现任何问题、所以请告诉我、我们可以通过电子邮件来解决。

    -Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、感谢您的关注。 原始项目中未做任何更改。 Gerber 文件和 BOM 列表被发送到了电路板和 RUGowski PCB 所在的中国

    已构建。 以上是两张照片:测试台和失真输出。  

     

    当 PCI 板以这种方式与积分器级联时:来自 rugoswki->integrator->TIDA-01063的信号时,该信号的形式会如上图所示有所改进。 尽管输出信号变得更好、但 FFT 表示谐波存在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fransergio、

    感谢您提供的信息。 您能告诉我在执行 FFT 时存在哪些谐波频率吗? 罗氏线圈将复制测试设置的主要部分中存在的任何故障条件或谐波、因此我希望确保我们首先消除测试设置中的任何问题。

    -Brian