This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01606:涉及 AMC1311BDWVR 的稳压直流电压检测(TIDA-01606)我们在 ADC 测量中面临非线性

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1049962/tida-01606-reg-dc-voltage-sensing-involving-amc1311bdwvr-tida-01606-we-are-facing-non-linearity-in-adc-measurements

器件型号:TIDA-01606

尊敬的 TI 团队:

早上好。

我们使用了 TIDA-01606中的直流电压感应参考电路、在该电路中、我们使用了直流电压感应参考电路。

请查看以下详细信息。

例如、我们在转换器中感应400V 无负载直流面板电压、ADC 值为850mV。

执行上述步骤后、我们将电压升高到600V、并为转换器加载1A 电流。

即使输入 电压为400V 恒定电压、我们也会得到1V 的 ADC 值。(850mV+150mV) 150mV 也会增加。

请答复。

谢谢、

Girish K

口径

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Girish:

    在 TIDA 1606中、有两种不同的直流值测量方法:

    • TIDA 1606 ISO HV 卡、高压直流总线通过绝缘运算放大器(AMC1311DWVR)进行测量
    • TIDA 1606电源卡、高压直流电是通过分压器效应测量的。

    了解这两种方法中的哪一种已在当前硬件中实现、将会很有意思。

    从提供的说明中可以看出接地问题。 示例:

    • 1A 会导致电压降、从而导致输出中出现此误差。
    • 高压端子未正确连接、例如共模扼流圈之前和之后。  
    • 等等

    为了给您更准确的答案、我需要知道:

    • 测量方法。
    • 是否实现了任何共模扼流圈?
    • MCU 位于何处?

    此致

    Riccardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Riccardo Ruffo:

    早上好。  

    非常感谢您的回复。

    我们已经发表了一些意见、并希望与您分享一份报告来分析此问题。

    请分享您的邮件 ID。

    谢谢、

    Girish K

    口径  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Girish:

    我已在 E2E 中向您添加了内容。 请在聊天中与我联系。

    此致

    Riccardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Riccardo:

    晚上好。

    非常感谢您的回复。

    我已在 E2E 聊天中回复了我们的原理图和文档、供您进行分析。

    非常感谢。

    祝你度过美好的一天!

    Girish K

    口径