This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP8740:辅助电源

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP8740, UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1050183/pmp8740-auxiliary-power-supply

器件型号:PMP8740
主题中讨论的其他器件: UCC28070

您好!

在 PMP8740设计中、整流交流输入电压连接到辅助器件。 采用22uF 电容器(C24)的电源。

在我的设计中、辅助电路的输入端使用了100uF 电容器。 采用相同拓扑的电源(QR 反激式)。 我的问题是 、在 PFC 级使用如此大的电容器会产生什么影响?  在可能的情况下、PFC 级是 与 UCC28070交错升压。

我的另一个问题是 、为什么 PMP8740中的辅助电源未由400V-PFC 电压供电?  

 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mehdi、

    可以直接从400V-PFC 电压或整流 VAC (如 PMP8740中的)为辅助反激式供电。 我更喜欢这种第二种方法、因为标称 VAC 电压为230Vrms (325VDC)、因此 FET Q6上的电压应力更低。 如果我选择 PFC 电压、那么在突然负载释放(从满载到零)期间、过冲可以达到430V-440V。 与整流325VDC 相比、这种高电压对 FET 的应力更大。 此外、使用二极管 D5和电容器 C24不会对功率因数产生太大的影响、至少在满载和中等负载时是如此;它在轻负载时会对功率因数产生影响、但通常在满载或中等负载时测量 PF 和 THD。

    如果您还需要在轻负载条件下具有良好的 THD、则可以直接从 PFC 电压馈入反激式转换器;在这种情况下、请检查最坏情况下 Q6漏极上的最大电压是多少; 如果该电压太接近最大额定值、只需选择额定电压为700V 或800V 的 FET。

    此致、

    Roberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、Roberto。