This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP20873:PMP20873

Guru**** 2826815 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28180, TIDA-010203, UCD3138, PMP20873

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1043242/pmp20873-pmp20873

器件型号:PMP20873
主题中讨论的其他器件:UCC28180TIDA-010203UCD3138

您好!

我想设计2kw 的图腾柱 PFC。 如何将设计扩展到2kw? 如何计算所需 的 Totempole 输入电感器和输出电容器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在设计传统 CCM 桥升压 PFC 时、您可以使用相同的公式。 因此、用于模拟 PFC 控制器的计算工具(如下面显示的 UCC28180计算工具)对于图腾柱 PFC 仍然有效。

    https://www.ti.com/product/UCC28180#design-tools-simulation

    输出电容通常由纹波电流、电压和保持时间要求决定。

    另一个信号相图腾柱 PFC 设计是 TIDA-010203、您可以将其用作参考。

    此致、

    Sheng-Yang Yu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我知道我可以计算 UCD3138的模拟控制器、但在原理图中、二者是不同的。 L BOOST 和 C OUT 的值之外的其他值。 如何计算 R1、R2、R3、R4、CP1、CP2?

    如何将模拟值与这些值进行比较?

    附加这两张图像供您参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您想使用 UCD3138控制 TP PFC、最好参考 PMP20873原理图。 对于输入电压 和升压感应、它可以在1kW 和2kW 之间相同。 区别在于电流感应。 您可以将电流放大器增益降低一半、然后可以使输出功率加倍。 电容器也可以相同。  

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了降低电流放大器的增益、我需要做哪些更改?

    除非是 EVMPFC0026、否则我没有找到任何 PMP20873的技术文档。 是否有适用于 PMP20873的此类文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以在此处进行更改。