This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-050047:TIDA-050047:

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-050047, TPS25750, BQ25790

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1046739/tida-050047-tida-050047

器件型号:TIDA-050047
主题中讨论的其他器件: TPS25750BQ25790BQ25792

您好!

我测试了 TIDA-050047在空闲(空载)时的电流消耗。 结果超出预期。 万用表显示大约67mA。 从哪个元件消耗的电流如此之大? 以及充电器在空闲时的温度上升到45°度的原因。

提前感谢您

此致、  

侯赛因  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的侯赛因:

    您能描述您的设置吗? 您是否将 PD 拉电流或 PD 灌电流连接到  TIDA-050047? 是否已连接电池? 万用表是如何连接的?

    谢谢、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michael:  

    测试的目的是测量 PD 灌电流模式下的空载电流、以检查控制器的效率。 为了执行测试、我将万用表串联焊接到 L3以测量输入电流。 未连接电池。
    此外、我想将一个电子负载连接到 TP1、并在不同的电流值下检查控制器的效率。

    谢谢、  

    侯赛因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    侯赛因

    如何配置 TPS25750?

    您是否已将任何其他设备或电缆连接到 PCB?   

    在我知道部件的配置方式之前、我很难回答您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、

    该部件的配置如下:
    拉电流和灌电流(默认)
    2.60瓦(20)
    3.100W (20)
    4.电源接收器
    5.6.7.8.否
    9. BQ25790或 BQ25792
    10. 16.8 V
    11.5A
    12.0.6A
    13.0.08A

    跳线 JP1和 JP3已组装。
    除了万用表和 USB-PD 插头外、我没有任何其他器件连接到电路板。

    您是否具有 TPS25750效率的测试结果?

    谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    侯赛因

    您是否知道已协商了什么 PD 合同?   

    我想确保我了解 TPS25750在该测试中的状态、以查看功率应该是多少。

    一旦我们知道 TPS25750的状态、我们就可以检查 BQ25792的状态以测量系统效率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有 USB C 分析仪。 但为什么这很重要? 您能解释更多吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    侯赛因

    USB C 分析仪将告诉我 TPS25750处于什么状态以及原因。

    这将帮助我确定 TPS25750的状态、以确定它应该处于什么电源状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供信息。 是否有任何其他方法可以确定协商了哪些 PD 合同? 正如我说过的、我没有 USB-C 分析仪?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    侯赛因

    让我思考如何在不了解 PD 状态的情况下最好地解决这一问题?

    您使用哪个版本的 GUI 来配置电路板?   

    我还可以通过即将推出的固件修复程序为您生成配置的二进制文件、该修复程序可能会解决此问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡盘、

    我使用了7.0.1版。

    我的理解是、如果电压正确、PD 协议至少不是完全错误的。 不清楚的是允许的最大电流。 评估板消耗的电流过大这一事实与 PD 协议无关。 是这样吗?

     如果您可以生成配置的二进制文件、那将会很好。

    谢谢你、Chuck 先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hussen、

    电压正确这一事实让我知道这个问题。  我将需要为您提供配置的二进制文件以及我们最新的固件补丁、该补丁需要通过 Web GUI 发布。 它将修复您看到的电流限制问题。

    我将在明天提供此补丁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡盘、

    好极了。 再次感谢你
    您能否描述问题并澄清具体的解决方法是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    侯赛因

    我将在下一个版本中汇总有关出错和修复的问题的帖子。  我将在下周初发布。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡盘、  
    如果您已经生成了一个已配置好的二进制文件、可以将其发送给我吗?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    侯赛因

    我可以生成该项目、但您应该知道功率60W/100W 功率设置可能超出 BQ25792的功率窗口。  您将需要检查热限值。

    连接的是配置的二进制文件。

    e2e.ti.com/.../-HusseinAlzouabi792.bin

    此致、

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、  
    您是否已发布它? 如果是、请在此处提供链接。  
    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    侯赛因

    我们一直在解决内部测试期间检测到的问题、并将在这些问题全部解决后立即发布 GUI。

    更新后、我将使用链接更新此线程。