This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01606:TIDA-01606在与 SiC MOSFET 连接的 DESAT 连接情况下经过全面测试

Guru**** 2874230 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01606, ISO5852S, UCC21750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1046724/tida-01606-is-tida-01606-fully-tested-with-desat-connection-connected-with-sic-mosfet

器件型号:TIDA-01606
主题中讨论的其他器件: ISO5852SUCC21750

尊敬的 TI:

早上好。

在 TIDA-01606中、您可以看到 IS05852S 驱动 器用于驱动 SiC MOSFET。

在 DESAT 连接的 ISO5852S 驱动器中、以及串联的1000V RS1MWF-7反向电压阻断二极管 A 齐纳二极管。

串联的齐纳二极管是否会降低 DESAT 阈值电压?

您能解释一下 DESAT 连接中使用的齐纳二极管、反向阻断二极管以及80m Ω、1200V SiC MOSFET 吗?

我们是否也可以在 UCC21750中使用 IS05852S 驱动器的相同 DESAT 连接组件(因为 UCC21750也是 SiC MOSFET 驱动器、同样的连接在这里也能正常工作)?

请向我们推荐解决方案。

谢谢、

Girish K

口径

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Girish:

    非常感谢您关注我们的参考设计。

    在这里、您可以找到我的答案:

    • 齐纳二极管用于降低去饱和阈值电压。 放置3V 齐纳二极管后、新的阈值电压将为 VDS= 9V (数据表)- 3V (齐纳二极管)- 0.6V (阻断二极管)。
    • SiC MOSFET 相对于 IGBT Si 具有更低的热电容。 当发生短路时、SiC MOSFET 将无法很好地处理这种情况。 设计人员需要缩短反应时间和峰值电流、以确保 SiC 器件的安全。 人为地降低漏源极电压可以是一种解决方案。
    • 当受控开关关闭时、会出现阻塞二极管。 当受控开关关闭时、阻断二极管将处理直流总线电压并保持驱动器安全。
    • 从理论上讲、齐纳二极管和去饱和电路的原理同样适用于 UCC21750。

    我希望我能完全回答你的问题。

    此致

    Riccardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Riccardo:

    晚上好。

    非常感谢您的回复和回答。

    谢谢、

    Girish K

    口径