This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01592:TIDA-01592的问题

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01592, TIDA-01352, LM5030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1048815/tida-01592-questions-for-tida-01592

器件型号:TIDA-01592
主题中讨论的其他器件: TIDA-01352LM5030

DIR 先生、

超声波应用。 我们调查实施+-100V 的电源解决方案、例如 TI 解决方案 TIDA-01592。

但功率预算不足以满足该应用的要求。 我们 需要高达50W 的拾取功率、通常在30W 时、

是否可以更改 TIDA-01592的某些器件以满足我们的要求?

变压器或功率 FET。 或者、建议另一种解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、搜索、

    您是否了解过 TIDA-01352? 它可以在每个电源轨上支持高达100W 的功率、并在推挽配置中使用 LM5030。

    此致、

    Sanjay R. Pithadia