This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP20873:PMP20873

Guru**** 2891410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1049136/pmp20873-pmp20873

器件型号:PMP20873

在图腾柱中、通常我们有2个 GaN FET 和2个 MOSFET。  我们能否替换两个 MOSFET、哪两个 GaN FET 可实现更快的开关动作??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mownika:

    在图腾柱 PFC 中、MOSFET 充当以线路频率运行的低频整流器。 这些 MOSFET 中的主要损耗机制是导通损耗、而不是开关损耗。 效率的提高将来自于减少 Rdson 或并联放置额外的 MOSFET。 整流器位置的 GaN FET 不会带来太大的好处、因为这些开关在线路频率下开关。

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Benjamin、

    请详细说明答案吗? 在上述答复中、您提到了 MOSFET 和 GaN 都以线路频率运行。 那么、区别是什么。

    如果我们在电路中仅使用 Ganfets、会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mownika:

    GaN FET 在开关频率下运行、但硅 MOSFET 在线路频率下运行。 硅 FET 是整流器。 使用 GaN 时、第三象限压降通常为几伏、远高于硅 MOSFET 的体二极管。 对于整流、您必须小心管理死区时间、否则、如果您将 GaN FET 用于整流器、该第三象限高电压将导致更大的导通损耗。

    最终、由于 GaN 在如此低的频率下工作、因此您不会从 GaN 的开关性能改进中获益、而由于 GaN 在第三象限下工作时压降很大、因此您实际上会面临其他挑战。   

    此致、

    本·洛夫