This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01022:TIDA-01022和 TIDA-01027的 CAD 文件

Guru**** 681490 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01022, TIDA-01027
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1047508/tida-01022-cad-files-for-tida-01022-and-tida-01027

器件型号:TIDA-01022
主题中讨论的其他器件: TIDA-01027

大家好、支持团队

我的客户有以下问题:

您能否提供以下产品/电子电路板的3D CAD 步骤格式文件:
(或等效的3D 中性格式、如 IGES 或 Parasolid)
TIDA-01022
TIDA-01027

非常感谢。

此致、
Yuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuki、

    您可以在相应的"工具设计文件夹"中找到 CAD 文件

    如果您有任何意见或问题、请告知我们。

    此致、
    Victor Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的客户 已经访问了这些链接、

    但没有文件格式查找:STEP 格式(或等效的3D 中性格式、如 IGES 或 Parasolid)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的客户 已经访问了这些链接、

    但没有文件格式查找:STEP 格式(或等效的3D 中性格式、如 IGES 或 Parasolid)。

    您能否提供 步进格式(或等效的3D 中性格式、如 IGES 或 Parasolid)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuki、

    我将为这两种设计获取步骤文件、请允许几天时间完成此申请。

    此致、
    奥斯卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!

    正在等待您的进一步消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Oscar、

    我回来告诉您您是否已经为这两种设计获取了步进文件?

    非常感谢您的帮助、我们对此深表感谢。

    此致、

    Sylvain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    随附的是步骤文件、如果您有任何问题、请告诉我。

    此致、

    奥斯卡

    e2e.ti.com/.../TIDA_2D00_01027_2D00_E1.stepe2e.ti.com/.../TIDA_2D00_01022_2D00_E2.step

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奥斯卡、几乎完美。 我唯一的问题是 PCB 板。 我在打开.Step 文件时看不到 PCB、您能否检查它在默认情况下是否未被隐藏或删除?

    提前感谢、

    此致、Sylvain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没关系、两个文件都能完美地工作。 非常感谢您的支持。  

    Sylvain