This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00449:LiFePO4 BMS 配置

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00449, LMT01

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1045570/tida-00449-lifepo4-bms-configuration

器件型号:TIDA-00449
主题中讨论的其他器件: LMT01

尊敬的 TI 团队:

我们组装了 BMS (TIDA-00449)的10芯设计并进行了测试。 由于此设计适用于锂离子电池、并且我们的要求是 LiFePo4、因此我们进行了一些修改、以适用于 LiFePo4电池。 以下是我们所做的修改。


//电池组定义
#define CELL_balancing_EN                        1 //设置为1以启用电池平衡
#define One_second                               (100)//10ms /节拍
#define One_Minute                                ((uint32_t) 60*一秒)


//电池组信息和阈值
define dCOV_THRESHOLD                          3650 /COV_THRESHOLD [mV]
#define dCOV_RECOVERY_THRESHOLD               3150 //COV_RECOV_THRESHOLD [mV]
#define dCOV_TIME                                 5 //20 //COV_TIME (最大值32)[100ms]
#define dCUV_THRESHOLD                          2500/CUV_THRESHOLD [mV]
#define dCUV_RECOVERY_THRESHOLD               2700//CUV_RECOVERY_THRESHOLD [mV]
#define dCUV_TIME                                 5 //20 // CUV_TIME (最大值32)[100ms]

#define DPACK_OVER TEMP1                        50//BQ 热敏电阻 PACK_OVER TEMP1 [st C]
#define DPACK_OT_TIME1                            2000 //Pack_OT_Time1 [ms]
#define DPACK_OVER TEMP2                        50 //MSP LMT01 PACK_OVER TEMP2 [st C]
#define DPACK_OT_TIME2                           2000 //Pack_OT_Time2 [ms]

///Pack_End_of _CHARGE_VOLTAGE [mV]
#define DPACK_END_TO_CHARGE_VOLTAGE           (uint16_t) dCOV_threshold* number_for_cells
#define DCC_CV_QUAL_TIME                        20 //CC_CV_QUAL_TIME [s]
///Pack_End_of 放电电压[mV]
#define DPACK_END_FLOAD_VOLTAGE        (uint16_t) dCUV_threshold* number_for_cells
#define dEND_of 放电_QUAL_TIME           20 //结束_放电_质量_时间[s]

#define dCHARGE_CURRENT                        1100//充电电流[mA]
#define dOCD_CURRENT                            300/OCD_CURRENT [mA]
#define dCHARGE_Tape_Time                     (uint32_t) 240*One_Minute//Charge Tap_Time]
#define dMAX_CHARGE_TIME                       (uint32_t) 200*一分钟///MAX_CHARGE_TIME [s]

//full_discharge、clear_伏特[mV]
#define dFULL_Discharge 清除电压           DPACK_END_FLOAD_VOLTAGE
//full_charge 清除电压[mV]
#define dFULL_CHARGE_CLEAR_VAULT              DPACK_END_FLOG_CHARGE_VOLTAGE
#define dDELTA_CHARGE_V                         300 //Delta_CHARGE_V [MV]
#define dCHARGE_DELOAD_TIME                 (uint32_t) 5*One_Minute//Charge 放电时间[s]
#define dDELTA_DELOAD_V                      200//Delta_Discharge _V [mV]

#define dSOV_THRESHOLD                         3650 //SOV_THRESHOLD [mV]
#define dSOV_RECOVERY_THRESHOLD              3550 //SOV_RECOVERY_THRESHOLD [mV]
#define dSOV_TIME                                3000 //SOV_TIME [ms]

#define dCELL_INGITY_FAIL_THRESHOLD        200//cell_in平衡_fail_threshold[mV]
#define dCELL_INGITY_FAIL_TIME               (uint32_t) 120*One_Minute///sell_in平衡 失败时间[s]
define dBALANCE_TIME                           (uint32_t) 1*One_Minute //Balance_Time a.k.a CB_TIME[s]
define dBALANCE_VLUG_THRESHOLD              3450 //balance_vel_threshold [mV]
#define DMIN_Balance_V伏特                     dCUV_RECOVERY_THRESHOLD //MIN_Balance_VLS[mV]
#define dMAX_Balance_Time                       (uint32_t) 120*One_Minut///MAX_Balance_Time]

#define dCOULOMB_Counting_SOC_THRESHOLD     5 //Coulomb_Counting_SOC_THRESHOLD [单位]

#define SIMPLE 监测阈值1 (25000)//mV、1个 LED 亮起
#define SIMPLE 监测阈值2 (29000)//mV、2个 LED 亮起
#define SIMPLE 监测阈值3 (31000)//mV、3个 LED 亮起
#define SIMPLE 监测阈值4 (33000)//mV、4个 LED 亮起

#define Gauge _LED_Showing_Time (200)/2、每个节拍10ms

突出显示的部分是我们所做的更改。对于  LiFePo4单元格。这些更改(值)是否正确?  

我们是否需要在其他地方更改任何其他代码元素?

请帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maneesh 您好!

    正如 Matt 已经在另一个主题中回答过您的问题、这些变化似乎很好、但可能需要根据您正在设计的系统和您使用的电池单元来验证您自己。