This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP40871:仅直接生成48V 电压 TPS61391

Guru**** 2886930 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61170, TPS61391, PMP40871, TPS7A4101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1048925/pmp40871-generating-48v-directly-only-tps61391

器件型号:PMP40871
主题中讨论的其他器件:TPS61170TPS61391TPS7A4101

您好的支持团队、

我以前使用 TPS61170生成48V 幻象电源、但我考虑使用 TPS61391、因为传输时间很短。
PMP40871在后续级配备 TPS7A4101。
是否可以直接使用 TPS61391生成48V 电压并在后续级中不使用 LDO 的情况下将其用作幻象供电?

此致、
DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Dice-K、

     此处使用 TPS7A4101来降低输出电压纹波、这是幻象供电的关键要求。您可以在 PMP40871的测试报告中看到升压级的输出纹波、如果它满足您的要求、则可以移除 LDO。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 San:
    感谢你的答复。

    我已检查 TIDT235的波形。

    图4-1至4-8显示了 TPS61391的波形、输出约为48.2V。
    图4-9至4-12显示了 TPS7A4101的波形和大约47.6V 的输出。

    我很困惑、因为这些数字的标题都是48V。

    此致、
    DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、图4-5至4-8是 TPS61391的输出纹波、其中平均直流电压为48.2V、而 LDO 的电压输入和图4-9至4-12是 LDO 级的输出纹波。 您需要查看图4-5至8。