主题中讨论的其他器件: TIDA-00366、 AMC1100
尊敬的 TI 团队:
晚上好。
在 TIDA-00555中、在电压感应中、您使用了332K 五个数字串联以降低交流电压、并连接1K 以获得约230mV 的电压、从而获得最大270V 交流 RMS。
在我们执行基尔霍夫电压定律(KVL)时、我们可以发现电流大约为230uA (270V 交流 RMS)。
因此、您使用了332k、1206封装、1%容差厚膜电阻器5个串联数字、即1.66Mohm.can 我们使用1Mohm (薄膜)和两个332K (薄膜)串联、或者仅使用一 个具有1k 分压器的1.66Mohm 薄膜电阻器?
我们是否可以使用100k (5个数字)等较小的串联值来获得500K 和280欧姆、从而获得大约210mV 的电压?
我在1.66Mohm 和1k 欧姆分压器之后得到噪声波形、是否可以使用100k (5个数字)以上和280欧姆分压器组合?
TIDA-00555 和 TIDA-00366是否经过全面测试? 您能否分享 TIDA-00555的输出波形和更多详细信息?
谢谢、
Girish K
口径