This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00555:稳压交流电压感应在 TIDA-00555中、TI 使用了1.66Mohm (5个332K 串联电压)、电流低至230uA 左右。

Guru**** 682950 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00555, TIDA-00366, AMC1100
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1047990/tida-00555-reg-ac-voltage-sensing-in-tida-00555-ti-has-used-1-66mohm-5-number-of-332k-in-series-and-current-is-low-around-230ua

器件型号:TIDA-00555
主题中讨论的其他器件: TIDA-00366AMC1100

尊敬的 TI 团队:

晚上好。

在 TIDA-00555中、在电压感应中、您使用了332K 五个数字串联以降低交流电压、并连接1K 以获得约230mV 的电压、从而获得最大270V 交流 RMS。

在我们执行基尔霍夫电压定律(KVL)时、我们可以发现电流大约为230uA (270V 交流 RMS)。

因此、您使用了332k、1206封装、1%容差厚膜电阻器5个串联数字、即1.66Mohm.can 我们使用1Mohm (薄膜)和两个332K (薄膜)串联、或者仅使用一 个具有1k 分压器的1.66Mohm 薄膜电阻器?

我们是否可以使用100k (5个数字)等较小的串联值来获得500K 和280欧姆、从而获得大约210mV 的电压?

我在1.66Mohm 和1k 欧姆分压器之后得到噪声波形、是否可以使用100k (5个数字)以上和280欧姆分压器组合?

TIDA-00555 和 TIDA-00366是否经过全面测试? 您能否分享 TIDA-00555的输出波形和更多详细信息?

谢谢、

Girish K

口径

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Girish、

    1) 1)我们可以使用1Mohm (薄膜)和两个332K (薄膜)串联、还是仅使用一 个具有1k 分压器的1.66Mohm 薄膜电阻器?

    可能、但需要注意几个方面。 我们选择 Panasonic ERJ-8ENF3323V 作为串联电阻器。 如果您查看该系列电阻器的数据表、可以看到 Panasonic 公司指定了200V 的"限流元件电压"。 您将无法使用值为1.66 Mohm 的电阻器系列、因为您将在电阻器上下降超过200V。 如果您可以找到具有足够高的额定电压、足够高的额定功率耗散的电阻器、并确保电阻器的工作温度不会超过指定的最高温度、则可以尝试减少电阻器的数量。 您还应小心、因为在单个电阻器上降低较高的电压意味着较高的电压电势将在 PCB 上更接近、从而增加了电弧、击穿和不安全电压意外探头放电的可能性。

    2) 2)我们是否可以使用较小的值(如100k (5个数字)串联来获得500K 和280欧姆、从而获得大约210mV 的电压?

    只要您选择能够处理较高耗散功率的电阻器、该设计将使用您提到的较低电阻值。 TI 选择了1.66 Mohm 来降低交流电源上的负载。

    3) 3)我在1.66Mohm 和1k 欧姆分压器之后得到噪声波形、是否可以使用100k (5个数字)以上和280欧姆分压器组合?

    您是否曾尝试像 TIDA-00555第16页那样使用铁氧体磁珠替代 FB9? 对于 AM1100、您需要更改 R60以使输出电压保持在+/- 250mV 以内。 TIDA-00555 在 BOM 中调用 TDK MMZ1608B102C、但您可能需要不同的铁氧体、具体取决于您看到的噪声的频率。

    4) 4)  TIDA-00555 和 TIDA-00366是否经过全面测试? 您能否分享 TIDA-00555的输出波形和更多详细信息?

    TIDA-00555第6和7节中规定了测试设置和结果。 您特别需要哪些测试和波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Benjamin Uhing、

    早上好。

    请接受我的朋友的请求、并将向您发送原理图以进行检查。

    我们使用了 TIDA-00555的 AMC1100和具有 TIDA-00366电压检测部分的低通滤波器的差分放大器部分。

    因此、我想向您发送我们的设计、波形和结果进行交叉验证、以找到解决问题的任何可能解决方案。

    非常感谢。

    Girish K

    口径