This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSpice-for -TI:安装失败,可以#39;t 加载 dll 文件

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1047327/pspice-for-ti-installation-failed-can-t-load-dll-file

器件型号:PSpice for TI

您好!

在第一步中、PSpice for TI 安装失败

它无法按照日志 txt 中所述加载"cdsVbl.dll 文件

安装在带有 Win7 Pro OS 和 Bitdefender AV (关闭模式)的个人笔记本电脑 Asus 上。

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brahim、

    不支持 Windows 7。 请将其安装在64位 Windows 10上。

    谢谢、
    JC