This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV8812的仿真问题

Guru**** 2926680 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV8812

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1045858/simuliation-problem-with-tlv8812

器件型号:TLV8811
主题中讨论的其他器件:TLV8812

大家好。
我在 PSpice for TI 中对 TLV8812进行仿真时遇到问题。 在 PSpice for TI 中、我找不到 TLV8812 SPICE 模型。 因此、我从德州仪器网站添加了模型、由于 PSpice 显示了许多错误、我在仿真方面遇到了问题。 如果我解决了其中一个错误、它会显示一个新错误。 错误列表:
错误(ORPSIM-15661)
错误(ORPSIM-15138):瞬态分析中的收敛问题、时间= 227.0E-12。 时间步长= 784.8E-21、允许的最小步长= 1.000E-18。 这是第一个误差。
非常感谢您提供的任何帮助。