This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010071:使用 TI 参考设计评估合适的交流充电器站

Guru**** 2858300 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA171, TLV1805, CC3100BOOST, TIDC-EVSE-WIFI, ISO1212, AFE3010, DRV110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1046320/tida-010071-evaluate-suitable-ac-charger-station-use-ti-reference-design

器件型号:TIDA-010071
主题中讨论的其他器件: TIDA-00637OPA171TLV1805CC3100BOOSTTIDC-EVSE-WIFIISO1212AFE3010DRV110

大家好、

我的客户希望设计交流充电器。 我在 TI.com 上找到了一些参考设计

TIDA-010071和 TIDA-00637。 但这些 EVM 似乎有所不同。

除上述问题外、是否需要其他功能板来完成交流充电器设计? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    这两种设计都不能实现完整的直流充电器。  

    TIDA-00637涵盖了交流充电器的大多数系统模块:

    -Pilot 信号生成、但 OPA171必须替换为 TLV1805、以符合 较新的要求
    具有自检功能的-GFCI
    适用于电源轨的交流/直流反激式转换器
    -继电器驱动器
    度量

    可以选择使用 Wi-Fi 来实现此设计(TIDC-EVSE-WIFI = TIDA-00637 + CC3100BOOST)、但不再提供必要的适配器板、因此目前更复杂一些。
    由于该设计已经有几年的历史、因此它在计量等领域并不是最先进的。

    TIDA-010071是一种较新的设计、但它仅涵盖几个系统块:

    -使用 TLV1805生成试验信号
    -使用 ISO1212进行焊接检测
    - 使用 RV110改进继电器驱动
    -适用于所有必需电压轨的低功耗交流/直流反激式设计。

    因此、您可以看到此处缺少 GFCI、计量和所有通信部分。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    感谢您的大力支持。 那么、我是否需要集成2个 EVM 来完成设计?  

    如果我想完成交流充电枪的设计、我需要哪种电路?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    不像您可以将这两个 EVM 插入一起、您会得到一个交流充电枪。 您必须实施所有必要的子系统、这些子系统部分显示在这些参考设计中。

     对于交流充电枪、TIDA-010071是一个很好的说明点、用于突出如何完成电源、继电器驱动、导频信号生成和焊接检测、因为通常不需要计量部件。  

     TIDA-010071中的一个强制缺失块是 GFCI 电路。 该模块在 TIDA-00637中通过2个放大器实现、但也可以使用 AFE3010等特殊 IC 实现。  

    此致、
    Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    感谢您的解释! 那么、我能否以 TIDA-00637为基础、然后添加以下函数?

    具有自检功能的-GFCI (可能使用 AFE3010)

    -使用 TLV1805生成试验信号
    -使用 ISO1212进行焊接检测
    -使用 RV110改进继电器驱动
    -适用于所有必需电压轨的低功耗交流/直流反激式设计。

    下面我有两个问题。

    计量:(为什么通常不需要计量部分?) 如何计算费用?

    通信部件丢失:(需要哪个通信部件)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    所需的子系统取决于您想要构建哪些功能的 AC 充电器类型。 对于家用充电器、不需要计量、因为如果您在家充电、则无需计费。 在本例 中、我将从 TIDA-010071开始、并添加 GFCI 块。

    如果 我们讨论具有计费功能的公共交流充电器、则需要计量。 在这种情况下、通常需要与汽车或电网进行额外的通信、但我们的参考设计中未实现这种通信。 在这里、我将看一下 TIDA-00637、它实现了除额外通信之外的所有块。

    总结:

    TIDA-00637有一个试验信号生成电路、但 OPA171必须替换为 TLV1805
    TIDA-00637具有成形焊接检测功能、但在 TIDA-010071中使用 IS01212的实现方式更为巧妙
    TIDA-00637具有继电器驱动器、但在 TIDA-010071中、使用 DRV110可以提高效率。
    TIDA-00637有一个 GFCI 电路、但使用 AFE3010可以改进此功能(TIDA-010071中缺少 GFCI)
    TIDA-00637具有完整的计量(TIDA-010071中缺少计量)

    TIDA-00637是更完整的设计、而 TIDA-010071只有少数子系统 、但它们以更新的更高效的方式完成。

    但愿这对您有所帮助。

    此致、
    Andreas