This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00554:DLPNIRNANOEVM 设计注意事项技术咨询

Guru**** 2689235 points

Other Parts Discussed in Thread: DLPNIRNANOEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1044331/tida-00554-dlpnirnanoevm-design-considerations-technical-consulting

器件型号:TIDA-00554
主题中讨论的其他器件:DLPNIRNANOEVM

尊敬的 TI 技术专家:

我们有一个使用 DLPNIRNANOEVM DLPRegisteredNIRscan Nano 评估模块进行项目开发的环境测试项目。 我们希望进一步了解有关该模块的一些设计注意事项、如下所示:

  1. 我们了解到 DLPNIRNANOEVM 光机结构的狭缝部分包括弹簧。 这里的弹簧有什么功能?
  2. 我们知道光栅用于光分离。 入射光的角度与光分离效率有关。 那么、该 DLPNIRNANOEVM 模块如何考虑入射光角的设计? 尽管您在"Texas Instruments DLPRegistered光谱仪设计注意事项"文档中提供了 DLPNIRNANOEVM 的设计注意事项,但我们没有找到有关如何确认最佳入射光角的相应信息。
  3. 在 DLPNIRNANOEVM 的设计方案中、光通过光栅分离、然后集中到 DMD。 此处选择的衍射顺序是什么? 它是+1阶还是-1阶?

感谢您在网站上提供的基于 DLP 的近红外光谱仪开发模块设计建议。 我们期待您对设计注意事项的解释。

希望上述技术咨询不会侵犯您的权利。

此致、

可可