This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Webench 能否将原理图直接导出到 TINA 或 PSpice?

Guru**** 2451260 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C42

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1045033/could-webench-export-schematic-directly-to-tina-or-pspice

主题中讨论的其他器件:UCC28C42

首先、我要使用 Webench 生成新原理图、然后我要对其进行仿真、因此我要将原理图从 Webench 导出到 TINA 或 Pspcie for TI?

您能否提供解决方案?

Thnaks

洪进

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hongjin、

    请告诉我您要仿真的器件。

    我们为 Webench 上的大多数器件启用了仿真。  您可以运行仿真并选择所需的测试台、如下图所示。

    您也可以通过选择导出选项来运行导出 、如下所示。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    阿图尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Atul、

    首先、感谢您提供的信息、但我遇到了一个无法进行仿真的问题、那么您能否根据 本案例提供解决方案?

    谢谢

    洪进

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hongjin、

    您能否提供您想要仿真的器件。

    此致、

    阿图尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Atul、

    当然、它是 UCC28C42。

    谢谢

    洪进

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Hongjin、

    请注意、目前我们不支持 UCC28C42等高电压器件的 webench 仿真。

    但是、您可以使用以下链接从器件产品文件夹下载 TINA/pspice 模型。

    https://www.ti.com/product/UCC28C42#design-development

    此致、

    阿图尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我下载了、但发现仿真文件不是我想要的、它与 Webench 有区别。

    谢谢

    洪进

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hongjin、

    您可以根据自己的要求编辑组件并与 Webench 匹配。 模型文件保持不变。

    此致、

    阿图尔