This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010030:有关参考设计中 BQ76940的问题

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, TIDA-010030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1044202/tida-010030-question-about-bq76940-in-reference-design

器件型号:TIDA-010030
主题中讨论的其他器件:BQ76940

我注意到、在该参考设计中、使用了 BQ76940上的多个 NC 引脚(11、12、16、17)。 您能解释一下它们的功能、如何通过代码与它们连接、以及您为什么使用它们?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    NC 引脚连接指南位于数据表中:7.4.1 bq76940引脚图。 请遵循该要求。

    如果没有其他问题、请单击"这已解决我的问题"。 谢谢。

    此致、

    Ryan Tan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了。 它只显示"短接至 CAPx"-您让它们电容耦合到 C5x 和 C10x -与 C9和 Cell9进行或运算-为什么? 只是想把我的头缠绕在设计上...  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CAPX 需要使用电容器连接到 C5X 和 C10X、这也在数据表的引脚映射表中进行了声明。 对于 TIDA-010030、C9/Cell9实际上由 VC10进行测量、因为 TIDA-010030是一个13s 解决方案、针对不同的电池节数配置 BQ76940的方法见数据表8-3。 我遵循 EVM 设计 来连接 C9、Cell9和 VC10X。

    如果没有其他问题、请单击"这已解决我的问题"。 谢谢。

    此致、

    Ryan Tan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我认为我看到了您所做的-参考 SLUA749A 的 P5、我将我的二极管放置在消耗的位置、但我完全错过了 CAPX 引脚的电容。 我在设计中参考了该表- 12 -它与13基本相同、只是我必须短接电池4和5。 因此、除了您的设计之外、它不应有太大的不同。