This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010030:感应电阻器选择问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, TIDA-010030, BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1043692/tida-010030-sense-resistor-selection-question

器件型号:TIDA-010030
主题中讨论的其他部件:BQ76940BQ34Z100-G1

我正在为12芯串联电池组设计 BMS、这与 TIDA-010030参考设计非常相似、但在选择感应电阻时、我遇到了一些问题。 因此、我很自然地对 BQ76940数据表中概述的感应电阻器选择有一些问题。 在 第46页的数据表中、它概述了我计划感应的确切电流、但我认为这是错误的。 我选择了最大持续电流为10A 的电池。 因此数据表中的示例对我来说是可行的、但是-所显示的数学运算有问题。 RSNS 的最大范围为+/-200mV、绝对最大值为300mV。 如果我们考虑在绝对最大范围内 ISCD 为25A、则需要12.5mR 感应电阻器、而不是数据表中所示的7.5mR。 我一直在努力弄清这个数字来自哪里、似乎无法接近它。 您能详细说明吗? 此外、在您的 TIDA-010030参考设计中、它们使用1mR 作为感应电阻、这告诉我、您期望18650电池的最大输出电流为200A -这似乎是不对的-您能详细说明一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    关于 TIDA-010030中的电池组电流感应电阻器、SCD 只是滤波器之一、我还考虑了正常充电/放电电流期间的热性能和电流精度。 我在 TIDA-010030中选择了1mR 电流感应电阻器、这为我提供了200A 的最大 SCD 阈值、但我不必配置200A、实际上我使用的值要小得多、如用户指南中所示。 此外、 还有另一个器件 BQ34Z100-G1也会感应电流感应电阻器上的电压、建议的电压范围仅为+/-125mV。 所以我也要考虑一下。  

    对于您的情况、请注意 SCD 阈值仅高达200mV、您需要确定 SCD 阈值(<200mV)和峰值 SCD 电流(<300mV)、以选择最大电流感应电阻器。  

    如果没有其他问题、请单击"这已解决我的问题"。 谢谢。

    此致、

    Ryan Tan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我确保理解-只要我正确配置过流、我就可以使用1mR 感应电阻器...? 我本身不需要像数据表中那样选择一个? 如果是这样、我可以减小电阻器上的 IIR 损耗。 无论电池组电流如何、都不能超过13安培、因此只要这起作用、我就可以使用它。 这意味着 ADC 在200mV 范围内的最大读数为13.3mV。 只要就设计标准而言、这是一个可接受的情形...  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您可以配置 Protect2 (0x07)并达到首选 OCD 阈值。 我并不是说1mR 适用于所有项目、而是说1mR 正是 TIDA-010030所使用的。 如果我理解正确、则恒定电流为10A、最大工作电流为13A、因此 OCD 应设置为13A 或更小一点、 例如12A、SCD 阈值为25A。 如果存在上述情况、这意味着您的电流感应电阻器应小于最小值(100mV/12A、200mV/25A)=8mR。 如果考虑一些容差、您可以选择5mR 或6mR。 然后、您需要检查5MR 或6mR 是否可以达到所需的 OCD/SCD 阈值、如果热问题出现、峰值电流将达到电压限制(300mV)。 通常情况下、较大的电流感测电阻器可提供更好的电流精度和更差的热性能。  

    如果没有其他问题、请单击"这已解决我的问题"。 谢谢。

    此致、

    Ryan Tan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ryan、我看到了您的数字从现在开始出现在哪里-我一开始并不完全确定。 我还有其他几个问题、但我将它们放在另一篇文章中。  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当然。 很高兴为您提供帮助。 让我们在另一篇文章中讨论。  

    此致、

    Ryan Tan