This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00774:DRV8323

Guru**** 2981030 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8323, TIDA-00774, TIDA-01485, TIDA-010031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1041958/tida-00774-drv8323

器件型号:TIDA-00774
主题中讨论的其他器件:DRV8323、 TIDA-01485、 TIDA-010031

您好!

我们在‘1x PWM—霍尔效应传感器’模式下使用 DRV8323电机驱动器进行设计。  我们需要根据位置反馈、即 从 BLDC 转子位置霍尔效应传感器信号(HALL_A、 HALL_B、 HALL_C)计算速度误差。 我们设计中的速度控制器逻辑需要速度误差来生成调制 PWM。

您能否为同一产品提供任何参考设计和示例代码?

我们还分析 了 TIDA-00774参考设计。

我们的设计:

此致、

Ijas