请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-00774 主题中讨论的其他器件:DRV8323、 TIDA-01485、 TIDA-010031
您好!
我们在‘1x PWM—霍尔效应传感器’模式下使用 DRV8323电机驱动器进行设计。 我们需要根据位置反馈、即 从 BLDC 转子位置霍尔效应传感器信号(HALL_A、 HALL_B、 HALL_C)计算速度误差。 我们设计中的速度控制器逻辑需要速度误差来生成调制 PWM。
您能否为同一产品提供任何参考设计和示例代码?
我们还分析 了 TIDA-00774参考设计。
我们的设计:
此致、
Ijas