This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP9774:PMP9774 -正弦信号

Guru**** 2924500 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP9774, OPA4377

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1042946/pmp9774-pmp9774-snusoidal-signal

器件型号:PMP9774
主题中讨论的其他器件: OPA4377

当我们在 PMP9774 EVM 电路板上输入正弦信号(例如1KHz 信号)时、我们发现信号的负半个周期没有翻转、而是截止、 因此、截止信号的部分无法反馈回 FB、并且无法获得正确的直流/直流输出电压。如何放大负半周期波形?OPA4377连接是否存在任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高开关、

    在实际应用中、Rin 和 LIN 应与下面的 CH1和 CH2类似。 它们之间的差异是 正弦信号(红色信号)、但 CH1和 CH2具有直流偏置。