This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010030:反极性保护

Guru**** 2905510 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1041744/tida-010030-reverse-polarity-protection

器件型号:TIDA-010030

 对于反向插入的48V 电池组、TIDA-010030是否具有反极性保护功能?  它看起来确实如此、但实现方式与应用手册 SLUA796中注明的不同。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    连接了一些电路来保护反向充电器、但如果电池反向插入、则可能无法正常工作。 在电池组侧有一个二极管、用于将反向电压限制在相对较小的值下、在电池组侧电压为负时、有一个 N 沟道 MOSFET 和元件周围、以确保 DSG MOSFET 关闭。 但请考虑是否存在其他可能达到所有器件最大电压限制的情况。 SLUA796是一个很好的基准。  

    此致、

    Ryan Tan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢你的答复。  我可以通过电子邮件向您发送我建议的原理图以供您查看吗?


    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    请尝试联系 TI FAE/TSR 以获得更多支持、如 sch Review 和其他支持。

    谢谢。  

    此致、

    Ryan Tan