This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010015:UCC28064A

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010015, UCC28064A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1134212/tida-010015-ucc28064a

器件型号:TIDA-010015
主题中讨论的其他器件: UCC28064A

您好!

我们正在使用 TIDA-010015参考设计来设计电源。

我们使用的是 LLC IC:- UCC256402A 和 PFC IC:- UCC28064A。

我们在 PFC 部分(完全隔离的 LLC 部分)面临问题。

PFC 输出电压为390VDC 时、电流为0.42安培(163瓦)。

MOSFET Q12受到损坏(漏极和源极短路)

请提供解决方案。

此致、

Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    感谢您选择 TI 器件。

    您是使用 LLC 输出上的负载还是直接使用 PFC 输出上的负载进行测试?

    您能不能再添加更多信息、更好地获得一些波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Desheng、

    输出上的负载。 LLC 完全旁路。

    低于 Q12的一些波形、如 TIDA-010015原理图所示

      

    输入230V 交流和输出390VDC * 0.42A 时低于波形、此时 MOSFET Q12损坏。

    在施加负载时、还观察到低于150VAC 和高于230VAC 的输入电流和输入功率持续波动。

    此致、

    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    据我所知、预充电电路存在一些问题、这可能会在启动过程中引发问题。  

    您能否在测试时短接浪涌 MOSFET?