This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00289:修改适用于工业和汽车应用的12V 直流电磁阀设计

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV110, DRV5023, OPA4170, TIDA-00289, TLV271

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1022766/tida-00289-modify-design-for-12-v-dc-solenoids-for-industrial-and-automotive-applications

器件型号:TIDA-00289
主题中讨论的其他器件:DRV110DRV5023OPA4170TLV271

TIDA-00289设计使用24V 直流电磁阀、能否针对12V 直流电磁阀轻松修改该设计?  我检查了主要组件(DRV110、OPA4170、TLV271、DRV5023、MOSFET 和晶体管)的数据表、它们似乎将使用12V 电源运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它应该适用于12伏。 下限将由 MOSFET 的 VGS 要求进行控制。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这就是我的想法、感谢您的回答。