This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010030:关于 Q22功能和唤醒电路

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1020171/tida-010030-about-the-q22-function-and-the-wake-up-circuit

器件型号:TIDA-010030
主题中讨论的其他器件:BQ76200

我想知道 Q22函数。

 当连接正确的电荷时、Q15将为
打开并将 TS1拉高、由于 C20和 C18、Q15将关闭、从而产生唤醒信号
信号。

因为 C20和 C18、您能解释一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于 D33将阻断 BQ76200的灌电流、因此我们需要另一条路径 来对 CHG MOSFET 的 Ciss 进行放电、从而在需要时关闭 CHG MOSFET。 Q22可以提供此路径并关闭 CHG MOSFET。 添加 D33的原因是为了在 BQ76200未通电时减小 BQ76200的 CHG 引脚的输入电流。 请参阅以下文档中的更多信息: https://www.ti.com/lit/an/slua795/slua795.pdf?ts=1626831444944&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FBQ76200

    谢谢。

    请注意、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于 C20和 C18、它们将阻断直流电压并在连接充电后使 TS1变为低电流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果没有其他问题、我将关闭此 E2E。 如有其他问题、请提出相关问题或新问题。  

    如果没有其他问题、请单击"这已解决我的问题"。 谢谢。

    此致、

    Ryan Tan