Other Parts Discussed in Thread: BQ76200
主题中讨论的其他器件:BQ76200

我想知道 Q22函数。
当连接正确的电荷时、Q15将为
打开并将 TS1拉高、由于 C20和 C18、Q15将关闭、从而产生唤醒信号
信号。
因为 C20和 C18、您能解释一下吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: BQ76200

我想知道 Q22函数。
当连接正确的电荷时、Q15将为
打开并将 TS1拉高、由于 C20和 C18、Q15将关闭、从而产生唤醒信号
信号。
因为 C20和 C18、您能解释一下吗?
您好!
由于 D33将阻断 BQ76200的灌电流、因此我们需要另一条路径 来对 CHG MOSFET 的 Ciss 进行放电、从而在需要时关闭 CHG MOSFET。 Q22可以提供此路径并关闭 CHG MOSFET。 添加 D33的原因是为了在 BQ76200未通电时减小 BQ76200的 CHG 引脚的输入电流。 请参阅以下文档中的更多信息: https://www.ti.com/lit/an/slua795/slua795.pdf?ts=1626831444944&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FBQ76200
谢谢。
请注意、
Ryan