我对 AWR1843有疑问。
我将询问如何具体设置 AWR1843每个系统中的软件设置。
(1)模拟子系统
(1.1)启用发送器和接收器
在哪里可以设置激活? (不在 AWR1843文档中)
(1.2) AD 转换期间的数据模式设置(实数或复数)
我可以在哪里设置它?
(1.3)设置分辨率位数
如何设置12位、14位或16位?
(1.4)线性调频脉冲波的成分
我可以在哪里设置它?
是否可以设置线性调频脉冲持续时间、启动频率、带宽和空闲时间?
可以设置多少秒的空闲时间?
(1.5)线性调频脉冲帧配置
我可以在何处设置线性调频脉冲帧?
我想配置线性调频脉冲帧时间和线性调频脉冲数。
线性调频脉冲帧之间的空闲时间应该是多少秒?
(2)无线电处理器子系统
(2.1) DFE 数据存储格式
您将四个 AWR1843接收器 Rx 按什么顺序存储?
(2.2) ADC 缓冲器数据存储格式
-数据存储格式是否按照每个接收器的线性调频脉冲帧的顺序执行?
- ADC 缓冲器的输入数据通过寄存器的 DFE 或 HIL 进行设置。 寄存器可以在哪里设置?
・在哪里可以设置单线性调频脉冲模式和多线性调频脉冲模式?
(三)主子系统
·如何启动或配置引导加载程序?
(4) DSP
我能够考虑使用库来设置 FFT 过程、但我应该创建程序并将其写入 UniFlash 吗?
-在哪里可以设置每个存储器之间的数据传输?
很抱歉这个很长的问题。